This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605:音频到触觉功能-它与音频放大器有何不同?

Guru**** 2358060 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/639776/drv2605-audio-to-haptics-function----how-is-it-different-from-an-audio-amplifier

部件号:DRV2605

您好,

我正在考虑使用一个LRA作为一种音频传感器。 我发现DRV2605具有音频到振动功能,这让我想知道:在那一点上,DRV2605和小型音频放大器部件之间有什么区别? 它是否具有内置数字分频或其他功能,以防止向LRA发送更高频率的内容? 是否存在任何风险(如高音扬声器)? 您是否知道使用LRA在整个音频谱中获得更平坦响应的任何应用? 甚至只是演讲?

感谢您的参与,

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    我们将很快回复更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。

    音频至振动模式将音频输入信号转换为有意义的触觉效果。 此模式为便携式设备添加了振动低音扩展,使用户能够感受到音频和视频竞赛。 您可以参阅 数据表的"音频到Vibe接口"部分以了解更多信息。 DRV2605音频至触觉提取低频内容,并使用该内容的大小来驱动LRA。 该设备会根据音乐改变到LRA的驱动电压大小。 LRA始终由其共振频率驱动。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Jos é。  

    "DRV2605音频至触觉提取了低频内容,并使用该内容的大小来驱动LRA "是我认为能够解答我问题的部分。

    我们一直在将LRA连接到音频放大器,发现它们的频率响应比它们的共振频率要宽得多--不是全音频频谱,但在语音范围内也不错。 由于我们的应用不仅适用于谐振频率附近的低音频率,因此我们可能会考虑使用传统的音频放大器。

    感谢您的帮助!

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian,

    将LRA驱动到其共振频率的原因是,这使设备获得更高的效率。 上帝军的运动强度和反应在其共振频率上比任何其他频率都要好,因此,驾驶员需要的力量更少,才能产生/阻止上帝军的运动。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    感谢你的意见--是的,这是有意义的。 我们发现,为了在我们的应用中产生足够高的跨言语频率声音级别,我们接近或超过了LRA的最大RMS功率。 这证实了您的意见,即我们使用的上帝军超出了其有效范围。 我们认为解决方案是将LRA用于低音频率(与DRV2605配合使用)与不同的音频传感器结合使用,由传统音频放大器驱动,共同产生整个语音音频范围更平坦的频率响应。

    再次感谢您的反馈!

    Brian