This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:混合衰减

Guru**** 2356540 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/640364/drv8825-mixed-decay

部件号:DRV8825

您好,

 在drv8825中 ,衰减选择如下所示,

低=慢衰变,开=混合衰变,高=快衰变。

如何设置混合衰减模式,它被称为打开(它指的是什么)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiv,您好!

    混合衰变是通过使衰变保持不连接来设置的。 在内部,衰减引脚具有上拉和下拉,可将电压设置在0.8V和2.0V之间。