This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834:DRV8834波形问题

Guru**** 2355960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/639888/drv8834-drv8834-waveform-problem

部件号:DRV8834

您好,Sirs:

请您就波形下降问题提供建议吗?

索引和1/8微步进

步进电动机为32步/转,3.3V 10 %。

附加文件是波形捕获和原理图。

非常感谢!

e2e.ti.com/.../DRV8834-waveform-problem.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Terry,

    似乎这些点是索引器中的0当前点。 您可以确认吗?

    如果是这样,则不是波形下降。 输出被禁用,导致电压更改为VCC+0.7V和GND - 0.7V,同时绕组中的电流降至零。 一旦电流达到零,剩余电压即为电动机的BEMF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Duncan,

    附加文件CH4为绕组电流波形。 看起来它是零 。

    我们尝试完整步进,没有这个问题,但是1/2微步进,1/8和1/32步有这个下降波形。

    请您帮忙评论一下吗?  Tks ~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Terry,

    感谢您的确认。

    任何微步模式都将在0当前步骤有此行为。 完整步进不具有此行为,因为绕组始终处于驱动状态(没有零电流步进)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Duncan,
    我明白了,非常感谢你们的全力支持! Tks ~