This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8704:能否纯通过SPI进行控制?

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8704, DRV8703-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/639701/drv8704-can-it-be-controlled-purely-trough-spi

部件号:DRV8704
主题中讨论的其他部件: DRV8703-Q1

大家好,

我是一个新开发汽车驱动器的人。 我想知道,我是否可以仅使用具有 DRV8704的SPI总线驱动直流电机,或者是否有必要为PWM输入布线。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mert:

    必须为PWM输入,nSLEEP引脚和重置引脚布线。 还建议监控FAULTn引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    感谢您的快速响应。  是否有任何芯片可以在不需要PWM输入的情况下控制直流电机。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mert:

    是的,有一些。 您的电压和电流要求是什么?

    您是否打算驱动两个电机? 电机是否会沿两个方向运行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:
    我计划开两辆以上的车。 它们为24V,电流限制在7-450W之间。 有些电机可以双向运行,但有些电机不能。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mert:

    请查看DRV8703-Q1。 此器件具有OR功能,允许SPI接口控制PWM输入。 设备有三种控制模式(PH/EN,英寸/英寸或独立半桥)。