This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:计算步进频率

Guru**** 2357440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/639730/drv8825-calculating-step-frequency

部件号:DRV8825

您好,

我在计算步进PWM输入的步进频率时感到困惑。

要在32微步进模式下达到每秒5000步,PWM的频率应该是多少。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiv,您好!

    公式为所需的全步数/秒*微步数/全步数

    频率应为5000 * 32微步/全步= 160kHz。 请注意,电机可能无法以如此高的步进速率正常运行,因为电流可能无法快速改变步进速率。