This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1083-Q1:启动GUI时出错

Guru**** 2356540 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/639338/drv10983-q1-error-by-startting-gui

部件号:DRV1083-Q1
主题中讨论的其它部件:USB2ANY

尊敬的先生或夫人:

当我启动 DRV1.0983万Q1EVM的GUI时 ,会显示以下错误消息。

单击Continue (继续)后,GUI将打开。硬件无法成功连接。我已检查硬件连接,没有问题。

你有什么建议我可以做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zeng:

    您的USB2ANY似乎没有正确的电影软件。 请参阅随附的文档,了解更新固件的流程。

    e2e.ti.com/.../1145.2465.USB2ANYFirmWare2.docx

    最佳,

    -Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    首先感谢您的回答。 现在硬件已成功连接。 但我们仍有此错误:

    现在我们有了一个新的产品

    寄存器写入不成功,电机不工作。  

    谢谢你  

    曾庆红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经解决了。 谢谢你。