This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8801:DRV8801或DRV8886是否有转换速率规格?

Guru**** 2355960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/639425/drv8801-is-there-a-slew-rate-specification-for-the-drv8801-or-drv8886

部件号:DRV8801

问题:

如果存在:DRV8801PWPR和DRV8886PWPR上的转换率是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    抱歉,它不存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。
    我们以前的产品出现了EMI问题,需要在电机信号线路上安装昂贵的滤波器。 我们正在寻找转换速率为100ns或200V/usec或更低的驱动器。
    谢谢