请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好,TI社区:
我目前正在Simulink上对PMSM进行面向字段的控制。 PI电流调节器在高达6000rpm的速度下运行良好(实际的ID_MOTOR和IQ)电机电流可以很好地跟踪参考ID_Ref和IQ-Ref)。 但在较高的速度下(7000 rpm或更高),我可以看到ID_Motor和IQ_MOTOR不断偏离参考ID_Ref和IQ_Ref.
*目前,我的控制系统中没有磁场减弱,这是否是PI无法以更高速度跟踪参考ID和IQ的原因?
*或者,我是否应该有速度相关PI系数? (例如,当电机以更高频率旋转时,用于调整PI系数的查找表!)
非常感谢你们的帮助!
巴西,
Abdelmouneim。