This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8332:有关启动IC的帮助

Guru**** 2356530 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8332
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/639046/drv8332-help-for-bringing-up-the-ic

部件号:DRV8332

您好!

我们正在尝试启动DRV8332。

目前,我们应用了3个正弦PWM,并使重置输入持续向上拉。 我们尚未在电机驱动器的输出端连接任何负载。 我们没有观察输出中的任何输出。

我们是否需要连接一些负载,然后只有DRV才会开始提供输出?

感谢您提前提供的帮助。

此致,

Rohit。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:

    您如何测量输出(DMM或示波器)?
    范围提供了更多信息。 请尝试以下操作:
    将PVDD之间的10k/10k分压器放置到OUT_A上的GND 将PWM_A设为低和/RESET_A设为低。 OUT A应为大约1/2 PVDD。
    下一个设置/RESET_A高。 输出A应为0伏
    最后将PWM_A设为高。 OUT A应为PVDD一段时间,然后开始充电周期,如8.3 .2.1 部分所述

    输出B和输出C的作用应类似
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 它很有效。