This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 梯形3相BLDC电动机驱动器,带DRV1.0983万

Guru**** 2356530 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/638756/trapezodial-3-phase-bldc-motor-drive-with-drv10983

主题中讨论的其他部件:DRV1.1873万DRV1.0983万BOOSTXL-DRV8301DRV1.0983万EVM
尊敬的TI技术团队:
我有一个梯形电动机,我希望使用DRV1.0983万,因为它拥有出色的控制选项。 但是DR V1.0983万用于正弦转换,因此我的问题是,是否可以将DRV1.0983万与梯形电动机配合使用? 如果是这样,我会失去效率吗?还是通常会有任何缺点? DRV1.1873万是DRV10x系列中的梯形类型,它没有I2C通信和内置寄存器,有什么原因吗?是否有任何梯形完全集成的驱动器芯片具有此I2C控制选项?
我也对EVAL板感兴趣,我选择了带BOOSTXL-DRV8301的LAUNXL-F2.8027万 F (基于 我的电机的额定电压和电流,分别为15V和1.5 安培)。 此选项是否是 EVAL板系列中的最佳匹配选项?  随此启动板免费提供的软件与Instaspin有何区别? 我应该单独购买instaspin吗? 考虑到我的电动机(即梯形电动机)的性质,所选的EVAL板是否合适?-对于梯形电动机,“FOC”或“MOTION”是否更好?
提前感谢您的参与  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    法里亚

    您仍然可以将DRV1.0983万用于梯形马达。 它的功能仍比梯形驱动器更好。 DRV1.1873万具有不同的换向逻辑HTM,它不需要I2C。 根据您的电压电流,DRV1.0983万将是EVM的最佳选择。

    谢谢!

    SEIL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Seil您好

    感谢您清除换向技巧。 我认为DRV 1.0983万是一个很好的选择,但不知道DRV1.0983万EVM与LAUNXL-P2.8027万F和LAUNHXL-F2869M之间有什么区别?

    提前感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV1.0983万将电机控制器,预驱动器和FET集成到一个IC中,电机驱动参数可通过I2C进行配置。 其它选项是独立的,您可以为控制器,栅极驱动器和FET提供单独的IC。

    SEIL