This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万EVM:关于GUI工具支持的OS (Win10)。

Guru**** 2357040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/639252/drv10983evm-about-supported-os-win10-of-gui-tool

部件号:DRV1.0983万EVM
主题中讨论的其他部件:DRV1.0983万

您好,

 

关于DRV1.0983万 EVM的GUI工具,我的客户正在询问一个问题。

(问题)

Win10是否支持它?

(根据用户手册3.3 ,支持的操作系统最高为Win7 (32/64位)。)

目前,获取Win 7操作系统PC的GUI工具不再是一件难事。

 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tao2199:

    DRV109x GUI与Windows 10兼容。 如果有任何可疑问题,请随时告知我们。

    最佳,
    -Cole