This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302:关于电流并联放大器

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/639056/drv8302-regarding-the-current-shunt-amplifiers

部件号:DRV8302

我正在尝试使用DRV8302作为MOSFET栅极驱动器,为500W 48V BLDC电机制作BLDC电机驱动器。 我已经阅读了数据表,我的应用程序将需要读数,了解在操作过程中进入电机相位的电流。 现在,我看到DRV8302具有两个高性能电流并联放大器,但它们都适用于低侧应用。 我的问题是,在这种情况下,低边有何特别之处? 为什么不测量从电源到半桥中的漏极接点的流经相位的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rishav,

    您是指测量通过FET的电流吗? 如果是,问题是FET的电阻(RDSon)随温度变化而变化。