This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:DRV8711失速寄存器中的SDTHR出现一些问题

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/639059/drv8711-some-problems-on-the-sdthr-in-the-drv8711-stall-register

部件号:DRV8711

大家好

 我的一位客户在DRV8711上遇到一些问题,请提供帮助。 谢谢。

  • SDTHR [7:0]位在失速寄存器DRV8711中被认为是通过实验测量的。您能告诉我此设置的原理和设置的范围吗? 只能通过设置一个值来检测固定速度阈值?
  • 是否可以通过速度检测到步进不全? 是否可以在内部完成?
  • 剂量外部EMF电压范围是否与电源电压有一定关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Charles:

    SDTHR [7:0]位在失速寄存器DRV8711中被认为是通过实验测量的。您能告诉我此设置的原理和设置的范围吗? 只能通过设置一个值来检测固定速度阈值?

    您是否阅读 过www.ti.com/.../slva632.pdf的失速检测部分

    是否可以通过速度检测到步进不全? 是否可以在内部完成?

    它不能。

    剂量外部EMF电压范围是否与电源电压有一定关系?

    不,不是。 电动势电压由电动机转速决定。