This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:是否可以在没有SPI接口的情况下使用?

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/638941/drv8301-can-it-be-using-without-spi-interface

部件号:DRV8301
主题中讨论的其他部件: DRV8302

您好!

我的发展阶段还很早,DRV8301已成为一名优秀的候选人。 我正在尝试了解是否可以在不使用SPI接口的情况下使用DRV8301? 还有另一个完全模拟的集成驱动程序DRV8302。哪一个最好? 在这个发展阶段,我想避免SPI。

此致,

Rohit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:

    是的,DRV8301可以在没有SPI的情况下使用。 但是SPI允许您配置设备。

    如果不使用SPI,DRV8302是更好的选择,因为您可以使用硬件配置某些功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Rick。