This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8850:禁用LDO时如何处理LDOFB输入?

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/638893/drv8850-what-to-do-with-ldofb-input-if-ldo-is-disabled

部件号:DRV8850

我们不打算在DRV8850中使用LDO,因此我们将保持LDOEN引脚打开,并让其内部下拉禁用LDO。  如果LDOFB引脚是一个输入,在这种情况下我们应该如何处理?  保持打开状态?

谢谢!

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Scott:

    是的,您可以保持LDFB引脚打开,LDO将被内部下拉电阻器禁用。 谢谢你。