This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:霍尔传感器超控

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/638566/drv8308-hall-sensor-override

部件号:DRV8308

大家好,

下午好,我的客户遇到DRV8308的问题:

我们有几个电机,霍尔传感器锁定并卡在111b的读数中,这是无效的霍尔传感器状态。  当DRV8308读取该状态时,它会禁用驱动程序并卡住。 如果我们可以强制电机旋转,霍尔传感器将解锁。  是否有任何方法强制DRV8308以开环方式启用驱动电路,以便我们可以手动将转子移动到新位置,此时霍尔传感器将再次正确读取并允许电机正常运行?

谢谢!

此致,

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    111b是否为该马达的有效条件?
    我假定这不是基于对问题的描述。 为什么大厅的读数为111b?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HIO RICK,

    客户告诉我:

    简而言之,由于电机的霍尔传感器滞后,在某些情况下,它们可能会受到外部磁场的影响,因此最初读取的霍尔状态为111b (*不应*发生,但在某些情况下,在启动时,物理配置会发生此情况)。 只要电机稍微移动,霍尔传感器就会再次正常工作,电机运行正常,但由于初始读数有时无效,DRV8308不会试图强制电机移动,因此我们卡住了。 所以我们想强制移动它,即使我们没有有效的霍尔传感器读数,因为只要我们移动它,霍尔传感器就会开始正常工作。 您可以将其视为与使用反电动势进行换向反馈类似的问题-在其旋转之前,您无法感知其位置,因此您最初将其开环运行。

    此致,
    ~John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    可能有一种方法可以强制使用附加电路的设备。

    需要某种类型的电路来监测111b状态,并在启动过程中暂时超控霍尔。 这可以是MCU或专用逻辑。

    如果MCU正在监控霍尔并且看到111b状态,MCU可以覆盖一个霍尔以创建有效状态。 这应导致电机在启用时移动。 移动后,MCU可以释放霍尔。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick

    感谢您的快速回复和反馈。

    很遗憾,客户尝试过此操作,但在他们的情况下不起作用。 他们正在继续寻找其他方法来解决此问题。

    此致,

    ~John