This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:VREF引脚的偏置电流

Guru**** 2359160 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8870
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/637953/drv8870-bias-current-of-the-vref-pin

部件号:DRV8870

您好,

我们的客户使用DRV8870。

客户使用电阻分压器配置VREF的电压,

因此他们想知道VREF引脚的输入电流。

VREF引脚的输入偏置电流如何?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aoyama-san,

    我们将很快进行调查并作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aoyama-san,

    设计人员期望的典型值为数十nA输入电流。 这应转换为>10M。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rick-san:

    感谢您的回复。
    我会向客户反馈这些信息。

    谢谢!
    Naoki Aoyama