This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万:支持的最大I2C速度是多少?

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/638522/drv10983-what-is-the-max-supported-i2c-speed

部件号:DRV1.0983万

我无法找到支持的I2C速度DRV1.0983万。 它是否支持400kHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy,

     根据我们的实验,它支持400kHz。 我们正在更新数据表中的此信息。  

    谢谢!

    珍妮特