This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605LEVM-MD:DRV2605LEVM-MD

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605LEVM-MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/638257/drv2605levm-md-drv2605levm-md

部件号:DRV2605LEVM-MD

我想购买 DRV2605LEVM-MD,但在此之前我有几个问题。  

它能与Adafruit的振动式迷你电机盘配合使用吗?  

https://www.adafruit.com/product/1201?gclid=Cj0KCQiA84rQBRDCARIsAPO8RFyNxm5bgg96zWzVXYTAN4s3aZ4mm_22yaATYaimhETjJOQ3B6wTfSgaAsVtEALw_wcB

我想将其中4块振动的迷你电机盘用于我的应用程序,并独立地对其进行振动? 这个驱动程序是否可行?  

我是否可以使用Raspberry Pi 3或TI评估板与驱动程序通信?  

谢谢你

-Abdi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abdi,

    我没有尝试过其中的一个马达。 让我感到担忧的是,他们说电机"易于使用和嵌入"。 我不确定这是否意味着他们"嵌入"了电子产品。 其他几家公司出售这些类型的带嵌入式电子产品的电机,以便使控制变得非常简单。

    如果它们没有任何嵌入式电子设备,则DRV2605LEVM-MD将能够独立控制电机。 我建议使用Haptic控制台开始。

    根据您所寻找的振动类型,您可能需要使用LRA而不是ERM。 RAS启动速度快得多 , 对系统来说更灵活。 Digikey上的Jinlong Machinery & Electronics提供了一些。 我们 的网页上还有许多其他供应商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你再次光临我Kelly!

    我将订购几台金龙机器
    www.digikey.com/.../773.2326万

    这是否能与驾驶员一起工作并独立控制电机?
    在哪里可以访问触觉控制台以开始?

    谢谢你
    -Abdi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abdi,

    您可以在以下网址找到: www.ti.com/.../haptics-console
    是的,您应该能够毫无问题地单独控制它们。