This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:VCP上的1M欧姆电阻

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8824, DRV8825, DRV8880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/638208/drv8825-1m-ohm-resistor-on-vcp

部件号:DRV8825
主题中讨论的其他部件:DRV8824DRV8880

在数据表中,它表示"将0.1 μF 16 V陶瓷电容器和1 MΩ 电阻器连接到VM",但在所有参考设计中,只要该电阻器不存在。  MΩ 1 μ m的原因是什么?为什么它甚至不是任何设计的选项?

沿着同样的线,我看到一些设计在感应电阻上使用0.1uF电容,但在大多数情况下,原理图中未显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,George,

    有关 电阻器的详细信息,请参阅此帖子( e2e.ti.com/.../1908513 )190.8513万 )。190.8513万。 此POST用于DRV8824,但概念相同。

    建议在感应电阻上增加0.1uF的封装。 由于电感较低的步进电机,附加电容器可以限制电压峰值。 许多EVM都具有此电容器,以允许电机电流的广泛变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更正了上述链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Rick,我将这些内容重新添加到了我的设计中。 我不是为了劫持我自己的螺纹,但我对衰减模式以及它如何应用于不同的电机有点困惑。 我们将切换到 这款电机 ,我计划尝试不同的模式,但我们希望能提供一些有用的建议。

    谢谢!

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,George,

    衰减模式会影响电动机的电流调节。

    请观看视频 :training.ti.com/how-automatically-tune-your-stepper-motor ,观看简短演示。

    该视频使用具有AutoTune功能的DRV8880,以及比DRV8825更多的衰减模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    感谢您的反馈。 我最初查看的是DRV8880,但由于DRV8825的普及,我开始使用该零件进行设计。 我看到DRV8880几乎与DRV8825引脚兼容,因此我想我会将设计更改为DRV8880,以利用AutoTune功能。 我在试图盲目地使用DRV8825调整我们的原型时遇到了一些麻烦,因此,也许改用DRV8880将为我们带来更好的产品。

    谢谢!
    乔治