This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2625:DRV2625使用问题

Guru**** 2439670 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2625, DRV2625EVM-CT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/638096/drv2625-drv2625-use-questions

部件号:DRV2625

尊敬的:

我 在使用DRV2625 开发 产品时遇到一些问题。   它的用途有些混淆。问题如下:

1如何使用校准?

2如何从内部库中选择所需的波形?请逐个尝试??

3根据规格计算的输出电压振幅调整与测试结果不一致,为什么???

我期待您的回复,非常感谢!!! 请向 我展示详细的用户指南!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    该信息在EVM的数据表(9.3 部分)和用户指南中进行了描述,两者均可在线获取。 您是否正在使用DRV2625EVM-CT? 如果是,请使用触觉控制台来控制设备。

    1.设置额定电压和外径夹钳值。 将模式更改为自动校准,并使用触发器(内部或外部)启动该过程。 寄存器0x21-0x23将使用校准结果进行更新。
    2.将模式更改为波形序列发生器,将波形编号加载到第一个序列中,然后触发波形。
    3.分别使用寄存器0x1F和0x20调整额定电压和外径夹。 额定电压是RMS电压,OD夹钳是峰值电压。 为了观察额定电压,需要正确过滤D类输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kelly,

    非常感谢  您的回复!!! 我不使用 DRV2625EVM-CT,而是要申请一台以便在接下来进行调试!!

    再次感谢,希望我们能有更多的交流!!!

    此致!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。 随时通过E2E联系我们!