This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834:数据表问题,第9.2 章节.................3.

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/638277/drv8834-datasheet-question-section-9-2-3

部件号:DRV8834

第9.2 3节应描述驱动步进电机的分度器模式,而第9.2 .3.2 节(详细设计步骤)则与第9.2 .2.2 节(描述驱动步进电机的相位/启用模式)完全相同。  这是故意的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gail:

    这不是故意的。 感谢您指出这一点。

    这将在未来的数据表中更新。