This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 控制350RPM步进电机

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/637652/control-350rpm-stepper-motor

线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8069万McontrolSUITE

是否可以使用2.8069万 m 以350 rpm的转速以1/512微步进旋转步进电机? 如果答案为"是",任何人都可以提供支持代码。 我使用PM_sensorless。c来实现目标,但在1/512微步进时,最大转速为3,并且不能将ISR_FREQUENCY增加 到23 kHz以上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F2.8069万M可以为步进电机实现微步进,如果您将其安装在默认浮控器中,则可以参考下面controlSUITE中的示例项目。 此示例基于F2.8035万,可以轻松迁移到F2806x。
    \ti\controlSUITE\development套件\DRV8412-C2-KIT_v131\Stepper
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我已开始学习该代码。