This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要帮助选择用于驱动六相感应电机的完整套件

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/636783/i-need-help-for-selection-of-complete-kit-for-driving-six-phase-induction-motor

线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8335万LAUNCHXL-F2.8379万DINA240

你好  

我的项目是驱动6相感应电机。 因此,需要测量6个电流和直流链路电压,因此至少需要7个ADC。速度测量需要正交编码器模块。

控制算法将产生两个三相逆变器的门信号,因此需要12个PWM信号。

我发现TMS320F2.8335万 eZdsp入门套件满足了上述所有要求。 但如果可能,我正在寻找快速,完整的解决方案。 之前的套件将需要额外的电路来进行连接和引脚插头焊接等。

手中的逆变器需要 15 V电平的驱动器门信号,而之前的套件可以生成5 V电平的数字信号,如果有解决此问题的方法,这将非常好

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LAUNCHXL-F2.8379万D提供12个PWM信号和许多ADC信道。 但您需要开发其栅极驱动器+逆变器部分。 我们没有能够满足您的规格的单个套件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    感谢您的回复。  

    我有一些疑问。

    首先,ADC可获得的电压电平范围是多少?

    我是TI产品的新用户 ,因此我需要询问推荐的主板和软件的监视器功能。 例如,我是否能够实时同时监控信号(例如电流和速度)? 此外,我能否将这些信号保存为采样数据? 用于离线显示和分析  

    我是否需要购买JTAG仿真器?

    最后,我知道该软件 已经嵌入了目标支持。 您能告诉我哪个MATLAB版本兼容吗?是否需要它能与64位或32位兼容?  

    谢谢,此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC的电压电平:它取决于器件,介于3.0V到3.3V之间,有时也是2.5V。 我建议您查看您正在查看的零件的数据表。

    仿真器可帮助您从 开发环境中调试程序。 您可以在RAM中存储数据并脱机监控,也可以通过SCI将数据发送到超级终端。

    您可以单独购买仿真器。 它也可作为发射台的一部分提供,成本较低。 我建议您访问TI网站了解更多详细信息。

    如果您的Matlab版本是2012或更高版本, 则应该可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生

    非常感谢您的回复。
    我想知道是否有电流传感器模块可以与主板集成。
    例如,ACS712或PmodISNS20

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI提供了一个部件INA240,但必须单独讨论。