This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432:如何使用DRV8432来控制电机前进和后退?

Guru**** 2439270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/638066/drv8432-how-to-control-motor-forward-and-backward-with-drv8432

部件号:DRV8432

我想使用DRV8432 在 并联全桥模式下控制电机。如数据表图15所示。但我不 知道 PWM_A和PWM_B之间的关系,它们   是否互补?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Wei liu62,

    您使用的是什么M3,M2,M1设置?

    有关详细信息,请参阅数据表的7.4 部分。