This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8842:V3P3OUT与INX绑定

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/637231/drv8842-v3p3out-tied-to-inx

部件号:DRV8842

大家好,

我的客户问我们,当V3P3OUT与IN1或IN2绑定时会发生什么情况。 两个引脚都连接到MCU并由MCU驱动。
我的假设是:
-如果MCU在两个引脚上都保持H,则不会发生问题。
-如果MCU将引脚驱动至L,则V3P3OUT连接至低阻抗L。 如果MCU未损坏,V3P3OUT将降至低电压。
如果V3P3OUT变为低电压,DRV8842上会发生什么情况?

此致,
Nobuhiko Wasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wasa-san,

    将V3P3OUT连接到INX并使用MCU在低电平下行驶将违反1mA的额定负载。

    如果V3P3OUT降至低电压,数字控制逻辑和分度器可能无法正常工作。 这可能导致DRV8842重置或失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    谢谢你。 我明白了。