This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1083-Q1:有何区别?

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/636923/drv10983-q1-what-is-the-difference

部件号:DRV1083-Q1
“Thread (线程)”中讨论的其它部件:DRV1.0983万,DRV1.0987万

我有DRV1083-Q1的评估板。 很遗憾,此驱动程序没有为我要使用的电机提供足够的功率。 芯片的额定功率为30W。 我看到了DRV1.0983万,额定功率为40W,DRV1.0987万,额定功率为50W。

看一下这三个芯片的数据表,我看不到真正的区别。 所有3个芯片的最大额定电压为28V,2 A,RDS为250 mOhm。 唯一可见的差异是最高温度。

为什么 这些芯片具有3种不同的功率? 有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian,

    OC电平已更改为推动更高电流。 Q额定功率为30W,因为它适用于12V汽车。  

    您的电机所需的输出功率是多少?

    谢谢!

    SEIL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是"OC级别"?

    所有3个器件的输出电流均指定为2安培(3安培峰值)。

    我们需要40到50瓦的功率。

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    超过当前阈值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此过电流阈值是固定值还是可通过寄存器或EEPROM进行编程?

    DRV1.0987万是否提供评估板? 或者我们可以替换DRV1083-Q1评估板上的芯片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OC阈值不是客户可以设定的。 是的,我们在Web上有DRV1.0987万评估模式。 它看起来相同,但材料明细表中的布局和一个零部件应该不同。

    谢谢!

    SEIL