This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0987万:BLDC电机

Guru**** 2439250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/637423/drv10987-bldc-motor

部件号:DRV1.0987万

每个BLDC电机都有自己的工作电压和电流。

对于DRV1.0987万,我设计了自己的电机。

我想计算我的电机的工作电压和电流,你们能帮我做吗?

我的电机具有

R=1.7欧姆(相位)

l=6mh (相位)

KT=450 (相位)

铜量规=23

我还应该为电机设计选择哪种铜规?

我用24伏直流电驾驶DRV,希望以50瓦的功率运行。

因此,在汽车设计方面,需要您的帮助。

现在,DRV1.0987万不能以高于40瓦的功率运行电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    落基,

    我们的专业知识是在电机控制方面,而不是在电机设计方面,但我们当然可以分享想法

    1.电机电阻和电感应应足够低,以使BEMF电压小于电源,从而我们可以提供足够的电流以满足全速和所需的负载。

    2.我建议绕组越多,使KT越大,以便以较低的电流提供更多输出功率。 这将确定您的电线的规格。

    谢谢!

    SEIL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Seil。