This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3205-Q1:DRV3205 EVM原理图

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3205-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/637227/drv3205-q1-drv3205-evm-schematic

部件号:DRV3205-Q1

鹿;  

 我们是否有DRV3205 EVM原理图和PCB文件供参考? 没有EVM用户指南的示意图,因此我们或客户可以从何处下载它?

非常感谢

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的专家已收到通知,应尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kailyn:

    DRV3205-Q1专为开发功能性安全汽车应用的客户而设计和设计。 如您所知,这些是非常专业的应用程序,具有高级保密协议和限制。 因此,对该EVM设计文件的访问受到限制,并且通过mySecure Software进行控制。

    您是否能够共享有关公司及其正在开发的应用程序的一些信息? 如果客户不想在线程中公开发布信息,请随时向我发送直接消息。

    谢谢!
    Garrett