This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711EVM:源代码不使用SPI硬件。 而是使用位撞击。 为什么?

Guru**** 2353820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/637006/drv8711evm-source-code-does-not-use-spi-hardware-bit-banging-is-used-instead-why

部件号:DRV8711EVM

TI,

固件团队一直在查看DRV8711EVM开发板的源代码...

1号。) 他们告诉我,对于此EV板应用,"bit banging"用于SPI传输。  

       a.) 他们想知道为什么(因为MSP430具有SPI硬件)?

谢谢!

Greg Nelson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Greg,

    没有特别的理由。

    某些固件最初是为在多个MSP430器件和多个DRV88xx器件之间使用而编写的。 固件编写器可能认为“位击打”的效果更普遍。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick,

    感谢您的帮助!  非常感谢!!!

    此致,

    Greg Nelson