This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:特性请求:能够在非SPI版本和霍尔错误响应制动器/滑行上启用/禁用同步整流

Guru**** 2436210 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/636404/drv8320-feauture-request-ability-to-enable-disable-synchronous-rectification-on-non-spi-versions-and-hall-error-response-brake-coast

部件号:DRV8320

我真的很喜欢DRV8320零件号上的大部分功能,但有一些缺失的功能使该零件不适合个人电动汽车(特别是电动滑板)。

为了简单起见,我想在"1X PWM模式"下运行感应式无刷电机,它接收霍尔信号并自动换向。  这很好,但我看到了一些问题。

1)在非SPI型号上,无法禁用同步整流。  我真的希望此部件有一个输入引脚来启用/禁用SR。  在我们的产品中,我们需要能够滑行电机, 但是,在同步整流始终打开的情况下,如果骑行者尝试以低于电动机移动速度的速度驱动电动机,则会产生不希望的制动效果,而不是客户期望的自由滑行(即滑行能力)。  请考虑在未来的非SPI产品上添加此启用/禁用SR引脚,因为它是大多数想要滑行/自由轮功能的个人EV的关键功能。  是的,我意识到您可以在该部件的SPI版本中禁用/启用SR,但使用SPI的要求增加了我们的电机控制器固件的复杂性,我们宁愿避免这种情况

2)"1X PWM Mode"(1X PWM模式)中的霍尔输入逻辑表(表5和6)显示在第二行中,如果所有霍尔输入均为逻辑高电平 (这是一个霍尔错误,可能会由于各种原因发生,包括霍尔连接器与电机控制器断开),3个较低的MOSFET将打开,导致完全制动,从而导致客户被撞倒个人EV。  这意味着,如果在行驶过程中霍尔连接器松动,则会突然应用完全制动器,这非常危险。  最好能够选择在霍尔错误(所有输入均为高或低)的情况下,电机应用制动器或海岸,但目前无法指定此项,从而造成固有的安全问题。 同样,最好在非SPI版本上有一个I/O引脚,以确定在发生霍尔错误时会发生什么。  我相信即使在SPI版本中也无法指定此项。  是这样吗?

此外,我还想问:

在SPI版本上,寄存器设置是易失还是非易失? 换言之,每次开机时,是否需要对所有寄存器进行编程? 或者他们是否记得在powercycling后的设置?

感谢您的关注,如果您有任何建议来解决个人EV应用程序的上述缺点,请告诉我。  我真的希望您能在这款IC的新版本中添加这些功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ilan,

    感谢您的意见和建议。 意见和建议使我们能够不断改进我们的产品。 我们将把它们转发给我们的团队。

    "在SPI版本上,寄存器设置是易失性还是非易失性? 换言之,每次开机时,是否需要对所有寄存器进行编程? 或者,他们是否记得在循环后的设置?"

    寄存器设置是易失的。 如果所需设置不是开机时的默认设置,则必须写入寄存器。