This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高精度电流测量范围为10 mA至10A

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: INA282, AMC1210, INA240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/658119/high-precision-current-measurement-range-from-10-ma-to-10a

主题中讨论的其他部件:INA282AMC1210INA240

大家好,我需要你们的帮助!

我想在电流从0 A到10 A变化时获得至少10 mA绝对误差的精度,特别是 在0 A时。但是大多数电流传感器解决方案都有输入电压偏移,我想知道是否有任何解决方案?  在偏置电压情况下,分流电阻器电流传感器还是流闸传感器更适合选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    一种解决方案是运行2点校准。 这需要设计和组装电路板,然后测量电流传感器的输出电压(0A和10A输入)。 然后,您可以通过计算斜率(Vout_10 - Vout_0A)/10A和垂直(电压输出)截取或偏移(等于输入为0 A时的传感器输出)来准确地知道系统的传输功能。这也会取消并联电阻器容差的输出错误。 但是,此解决方案取决于某种形式的后处理。

    只有当您需要与极高电压总线线路隔离或测量更高电流时,使用磁通阀传感器才会真正有用。 除此之外,助熔剂浇口不会提供偏置方面的好处。

    由于您想感应范围从0到10A的较大范围,您将需要一个具有高指定电压电源(>=18V)的部件。 例如,如果您要使用由18V电源供电的INA282 (增益= 50V/V)(参考电压为100mV),并使用35.8 mOhm的并联电阻,那么对于10mA至10A的输入,您的输出应理想为117.9mV至17.9V。 实际上,您将会遇到并联电阻器容差和设备偏移的错误(最大70uV,这说明了测量10mA时的20 % 错误)。

    此致,
    Peter Iliya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢,我很抱歉这么长时间都没有回复你。 我认真地认为您的看法,但我的应用是电动机相电流,这是高共电压,因此我必须考虑隔离电流测量方案。 这些天我读了所有电机电流测量的参考设计,我选择了使用隔离的 Δ-Σ 调制器AMC1306和sinc3数字滤波器AMC1210的方案,您怎么看?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您看看INA240并联放大器。 它专门设计用于测量电动机相位电流,非常准确。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢,我会来看看的!