This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0963万AEVM:与使用DRV1.0963万 EVM GUI时出现的问题一致

Guru**** 2374060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/654735/drv10963aevm-concurred-with-problems-while-using-drv10963-evm-gui

部件号:DRV1.0963万AEVM
主题中讨论的其他部件:DRV1.0963万

大家好,当我尝试让我的汽车驾驶员工作时,刚刚出现了一些奇怪的问题。 为了使用GUI,我遵循了EVM用户指南中的说明。  但是,当我按所述单击"设置默认寄存器值"按钮时,GUI会提醒我遇到了错误,具体如下:

Error -2 occurred at Error Converter (ErrCode or Status).vi.(错误转换器(勘误码或状态)出现错误-2

可能的原因:

接收缓冲区为空

有人能给我提供一些可能的解决方案吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alan,

    请检查硬件连接,请参阅EVM用户指南中的5.2 ,5.3 和5.4 部分 http://www.ti.com/lit/ug/slau643/slau643.pdf以获取指导

    您在此项目中使用的DRV1.0963万是什么风格?

    此致,

    Krushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Krushal,

    我已经多次检查所有连接,所有跳线和连接都按照用户指南的说明进行了准确设置。

    我正在使用DRV1.0963万 JADSNR&PDSNT来完成此项目。

    我是否可以在此EVM板中使用DRV1.0963万PDSNT以外的系列?  

    此致,

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alan,

    此线程已脱机,我相信您的问题已解决,因此我将关闭此线程。

    谢谢!
    Brian