This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0987万EVM:GUI参数文件

Guru**** 2368810 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/652490/drv10987evm-gui-parameter-file

部件号:DRV1.0987万EVM
“Thread (线程)”中讨论的其它部件:DRV1.0987万,, USB2ANYDRV1.0983万

您好,

请问在哪里可以下载DRV1.0987万 EVM GUI参数文件?

谢谢。

此致,

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    现在马达 使用Runtian ZWL12_22_2.5A。

    顺便说一句,我还收到如下错误消息,那么我如何解决该问题?

    谢谢。

    此致,

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Eric,

    请参阅DRV1.0987万EVM用户指南: http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/slou476/slou476.pdf

    具体而言,DRV1.0987万已通电至相应的VCC,且速度引脚上有电压(如果您有EVM,请顺时针转动电位计)。 确保USB2ANY已正确连接到设备,并打开DRV109xx软件(下载位于 DRV1.0987万产品文件夹的Tools and Software (工具和软件)选项卡上),然后选择DRV1.0987万。 通常,您看到的错误是因为USB2ANY未正确连接到设备,或者由于速度针脚上没有电压,设备处于休眠状态。

    用户指南中的第5节:开箱即用快速入门指南包含更多信息。

    最佳,

    -Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cole:

    感谢您的信息。

    您是否愿意帮助检查CNA是否对DRV1987 EVM使用了"Runtian_ZWL12_22_2p5A.csv"?

    顺便说一句,我们使用Win10操作系统,但仍然收到相同的错误消息,并将找到其他操作系统进行再次检查。

    谢谢。

    此致,

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Eric,

    TI已停止提供Runtian配置.csv 文件,请参阅 此E2E帖子 以了解更多详细信息,包括如何使电机旋转。 总之,我们以前提供的电机带有EVM。 但是,TI不再在EVM中提供电机,从而无需文件。

    请参阅前面提到的用户指南以使EVM正常运行,然后参阅 DRV1.0987万 Tuning Guide (DRV1.0987万调谐指南)以调节电机。

    每次启动EVM GUI时是否都会出现此错误? 或者 ,您是否能够让GUI上的“Enable Configure (启用配置)”按钮变为绿色,然后在一段时间(即秒)后收到错误?

    请注意,GUI和LabView 2014运行时引擎与Windows 10兼容,不应导致错误。

    最佳,

    -Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cole:

    是的,每次启动GUI时,我仍然收到相同的错误消息,我还卸载了GUI,然后重新安装,但仍然收到如下所示的相同消息。

    您是否还有其他更好的建议来再次检查我们的支票?

    谢谢。

    此致,

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Eric,

    尝试通过几种不同的方法在工作台上重现问题后,您是否可以确认USB2ANY固件是2.7 .0.0 ? 在打开GUI时,您应该会遇到更新固件的错误,但固件可能已更新到不正确的版本。

    您可以使用USB2ANY固件Loader.exe或USB2ANY Explorer.exe进行检查,默认情况下可在C:\Program Files (x86)\TI USB2ANY SDK\bin中找到。

    您可以检查IC上的标记,并确保其显示为DRV1.0987万。

    此外,是否可以提供整个GUI窗口的屏幕截图以及错误?

    谢谢!
    -Cole
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cole:

    下面是我们的USB2ANY固件版本,供您再次检查。 它似乎是2.7 .0.0 版本。

    顺便说一下,下面是全屏错误消息,反复输入GUI以供您再次检查,现在使用的操作系统是Win10。

    此致,

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eric,

    我遇到同样的问题,操作系统是Win10 64位。 如果我想将参数写入DRV1.0987万 EEPROM,我会收到相同的错误信息。

    启动GUI时出现错误消息:

    您有相同的消息吗?

    此致,

    最高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ulf:

    否,这需要从 http://www.ni.com/download/labview-run-time-engine-2014/4887/en/安装4887安装"LVRTE2014f2std.exe"文件 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我安装了“LVRTE2014f2std.exe”,并且在使用GUI之前重新启动了PC。

    我在I²C时钟和数据线上查看了我的示波器,一切看起来都正常。

    此致,

    最高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Eric,

    我知道已经有一段时间了,我想让您保持在循环状态会更好。

    此时,我们担心设备可能已损坏或无法正常工作。 请使用某种电压探头或DMM,并告诉我VREG,1P8V和3P3V的电压是多少? 某些导通孔应在P2 (主板左侧)上清楚地贴上标签。

    同时,我已从我们的货件中心订购了一些DRV1.0987万EVM,以尝试重现您在此处看到的问题。 我会随时向您介绍我的发现。

    感谢您的耐心等待。

    最佳,
    -Cole
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Eric,

    我成功地设置了我订购的所有DRV1.0987万EVM,以确保我们库存的套件和 测试程序没有问题。

    此时,DRV1.0987万似乎已损坏或USB2ANY已损坏。 通过探测VREG,1P8V和3P3V上的电压,我们将能够判断DRV1.0987万是否损坏。 如果DRV1.0987万未损坏,我们可以转到USB2ANY。

    如果您需要其他信息,请告诉我。

    最佳,

    -Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cole:

    我在使用DRV1.0987万EVM时也遇到了问题。 我使用Win10 64位。

    在我的DRV1.0987万EVM板上,我可以测量VREG = 5.07V,1P8V = 1.796V,3P3V = 3.272V。

    如果我使用USB2ANY浏览器,n ü I²C总线似乎正常:

    在PC上启动DRV1.0987万EVM应用程序:

    单击确定后出现错误消息:

    单击eeWrite之前的消息:

    单击eeWrite后出现错误消息:

    单击eeWrite后n ü I²C总线上的信号:

    DRV1.0987万EVM于2018年1月11日从Mouser发货,并于2018年1月15日发货。

    DRV1.0987万提供了正常电压,但我无法更改任何值来优化电机的控制器,并且它对Poti上的更改没有反应,如果我使用PWM信号也没有反应。

    我希望您能帮助我找出问题所在。

    此致,

    最高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cole:

    我测量VREG/ 1P8V/ 3P3V (如下所示),以便再次检查。

    Vreg:5V

    1P8V:1.79V

    3P3V:3.28V

    那么我是否需要更新USB2ANY FW?

    BTW如果您通过DRV1.0987万 GUI加载“Runtian_ZWL12_22_2p5A.csv”文件并再次重新启动GUI,则应找到错误信息。

    谢谢。

    此致,

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ulf,

    感谢您通过屏幕截图提供所有信息。 我想说,您的问题与Eric收到的错误是分开的。 请自行制作,以便我能够准确跟踪和回答您的问题。

    现在,我建议您重新安装DRV109xx GUI软件,确保正确安装2014 LabView运行时引擎,并按照 DRV1.0987万EVM 用户指南中的开箱即用快速入门指南中的步骤进行操作。 具体而言,步骤10-12应帮助您开始使用GUI。

    最佳,

    -Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Eric,

    是的,这些电压看起来像预期的电压,到目前为止,没有证据表明 DRV1.0987万EVM或器件已损坏。

    对于固件,我认为如果您已经检查了USB2ANY固件资源管理器并获得了2.7 .0.0 (如上述注释中的Ulf),我们已经排除了这种潜在问题。

    好的,请确认这是您在设置过程中采取的步骤:

    1. 如DRV1.0987万EVM用户指南中所示连接DRV1.0987万EVM
    2. 打开DRV1.0987万EVM电源,并将电压适当地连接到VCC,如数据表中的器件操作范围所示
    3. 启动DRV109xx GUI (无错误)
    4. 选择DRV1.0987万
    5. 加载后 ,单击 加载按钮,加载 .csv文件(无错误)
    6. 文件已成功加载,没有错误
    7. 关闭 GUI并使用步骤3-4重新启动,然后收到上述错误。 这是否正确?

    谢谢!

    -Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Cole您好:

    更新以下信息以供参考。

    谢谢。

    1. 按照 DRV1.0987万EVM 用户指南 -->是中所示连接DRV1.0987万EVM
    2. 打开 DRV1.0987万EVM电源 ,使其电压与VCC匹配,如数据表中的器件操作范围所示 -->是
    3. 启动DRV109xx GUI (无错误) -->是
    4. 选择 DRV1.0987万 -->是
    5. 加载后 ,单击 加载按钮,加载 .csv文件(无错误) -->使用此文件。 请将*.123重命名为*.CSVe2e.ti.com/.../Runtian_5F00_ZWL12_5F00_22_5F00_2p5A.123
    6. 已成功加载文件,没有错误 -->否,无法加载文件消息。
    7. 关闭 GUI并使用步骤3-4重新启动,然后收到上述错误。 这是否正确? -->是的     
    8. 是否可以在Win10系统上再次进行双重确认?

    谢谢。

    此致,

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Eric,

    再次感谢您长时间坚持。

    我将为您仔细检查Win10系统,但现在,我还有一个步骤要确认:

    在上一篇文章的步骤4和步骤5之间,您能否成功单击启用配置按钮并使其变为绿色且没有错误?

    此外,您提供给我的文件是专门为DRV1.0983万制作的文件。 DRV1.0983万和DRV1.0987万之间的寄存器不同,标题显示DRV1.0983万而不是DRV1.0987万。 很遗憾,此文件不适用于您。 我已附加了一个类似的DRV1.0987万文件,该文件应可帮助您评估步骤。

    e2e.ti.com/.../DRV10.9837万EVM_5F00_Runtian_5F00_1_2D00_23_2D00_18-_2D00_-Copy.123

    谢谢!

    -Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cole您好:

    感谢您的信息,我再次重新安装DRV1.0987万 GUI工具,然后可以在另一台Win10 NB上运行。

    但我还是要问一个关于EEPROM eeWrite函数的问题。

    您是否会就如何将我们当前的设置下载到DRV1.0987万 EEPROM提供您的建议?

    谢谢。

    此致,

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Eric,

    如果我理解正确,那么听起来你现在一切都正常了。 真是个好消息。

    至于EEPROM eeWrite函数,让我介绍一下我们的设备如何实现EEPROM:EEPROM是非易失性存储器(我确信您知道,这意味着在关闭电源后存储和保存内容)。 通电时,我们的设备会获取EEPROM中的设置,然后将其复制到设备上称为"影子寄存器"的存储器,即易失性存储器(每次重启时都会重置)。

    当 下拉菜单设置(例如 Rhase Resistance (简称KT)在我们的GUI中更改,GUI实际 写入易失性内存空间(即影子寄存器)以更改我们的设备行为。 如果我们要将这些设置存储在非语音存储器中,我们需要使用 eeWrite按钮将设置从传输到EEPROM。

    因此,设备应通电至工作电压范围(我们倾向于使用VCC=22V)。   然后  ,我们要存储在EEPROM中的设置应手动选择或加载到GUI中(即,使用您 现在拥有的DRV1.0987万EVM_Runtian_1-23-18-Copy.csv文件)。 最后, 应使用eeWrite按钮将设置写入EEPROM。 您可能会收到一条消息,提示EEPROM未就绪! 但是,如果您单击“确定”,然后消息不再出现,则您的设置应写入EEPROM中。 您只需打开然后关闭设备并重置GUI,即可检查此情况,以查看您选择的设置是否在单击"启用配置"按钮并单击 "手动刷新"后已填充。

    希望这能回答您的问题,

    -Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cole:
    感谢您的信息和帮助。
    我会再检查一次。
    谢谢。

    此致,
    Eric