我们希望使用DRV8701作为当前使用的离散电路的替代。 但是,我们发现测试设置中存在以下重大问题。 在PWM的断电阶段,我们将在离散配置中打开高端MOSFET。 DRV芯片完全关闭桥接器。 在我们的离散电路中,特定电机类型在相同条件下可靠启动,占空比约为20 % (33kHz时钟频率)。 在其他相同条件下,DRV芯片必须输出约70 % 的占空比。 同时,我们发现这是由于由DRV芯片关闭的高MOSFET将计数器EMK完全转换成制动效果。
为了避免此问题,TI有什么建议? 我们必须控制发动机。 但是,控制器只有70 % 与100 % 占空比之间的差值可用作控制间隔。 我期待得到更详细的答复。
F. Giesen
已使用www.DeepL.com/Translator翻译