This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8839EVM:停机时间要求DRV8839

Guru**** 2370860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8839EVM, DRV8839
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/660390/drv8839evm-dead-time-requirements-drv8839

部件号:DRV8839EVM
主题中讨论的其他部件: DRV8839

我正在使用DRV8839EVM板以125kHz进行驱动和感应负载。 在从低到高的输出转换时,I测量至少400ns的停滞时间,而在从高到低的转换时,I测量150ns。

期待什么? 该规格只能给我100毫秒的典型值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    我们必须对此进行研究。 我们希望在星期五之前得到答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Peter,

     DRV8839的停机时间通常为100ns。 我们测量了以下电路的死时间,查看输出1波形,频率为10kHz:

    测量结果为:

    当Out1开始从低到高增加到虚拟机的一半时,这意味着低侧开始关闭,而高侧尚未打开。 死机时间约为94.4ns:

    当Out1开始从高减至低减至虚拟机的一半时,这意味着高侧开始关闭,而低侧尚未打开。 死亡时间约为129.6ns:

    测量结果与数据表规格匹配。

    谢谢,谢谢Rick。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈。 我将研究结果。