This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305- Q1:PWM模式

Guru**** 2362840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/652509/drv8305-q1-pwm-mode

部件号:DRV8305- Q1

大家好,

我们的客户希望使用3-PWM模式,但 G5x=L和GLX=L 状态 未写入数据表的PWM真值表。

FET输出因其使用而变为高阻抗的状态是必要的。

第一

是否可以在3 PWM模式下将高侧和低侧门电压设置为低电压?

如果上述设置不可行, 他们正在考虑在6 PWM模式下将高侧和低侧栅极电压设置为低。

2号

在6 PWM模式下,停机时间是否有效?

在3 PWM模式的一节中,有 一个关于停机时间的描述,但 在6 PWM模式的一节中没有描述。

此致,

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshida-san,您好!

    是否可以在3 PWM模式下将高侧和低侧门电压设置为低电压?

    >>不是这样。 要将高侧和低侧栅极电压设置为低,请使用6 PWM模式。

    在6 PWM模式下,停机时间是否有效?

    >>是的,失效时间有效。 可以添加额外的停用时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san,

    感谢您的支持。
    我了解附加停用时间功能在6 PWM模式下有效。
    我会告诉客户,如果他们想要将FET设置为高阻抗,他们可以设置6 PWM模式,并通过寄存器设置使用死机时间。

    此致,
    Tomoaki Yoshida