你(们)好
根据SLVA778,在内部采样时钟的倍数处的FG频率会导致错误锁定条件。
1.
这是否意味着,如果FG匹配N x 101.6Hz,则会发生锁定检测?
二.
在某些情况下,所有DRV1.1873万是否都可能发生错误锁定检测?
BestRegards
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
根据SLVA778,在内部采样时钟的倍数处的FG频率会导致错误锁定条件。
1.
这是否意味着,如果FG匹配N x 101.6Hz,则会发生锁定检测?
二.
在某些情况下,所有DRV1.1873万是否都可能发生错误锁定检测?
BestRegards
您好,Brian
感谢您的回复。
我使用EVM捕获了一些波形,它是默认设置。
您是否会回答以下问题?
1.
下图显示了电动机旋转时的FG信号。
FG的频率约为119Hz,它将与内部采样时钟频率101.6Hz + 30 % 相匹配。
为什么电机在没有锁定检测的情况下旋转,即使FG的频率在101.6Hz + 30 % 的内部采样时钟范围内?
二.
当FG信号达到980Hz时,会检测到电动机锁定,并重复相同的操作,如下所示。
我们是否应该认为此行为是由SLVA778中描述的DRV1.1873万勘误表引起的? 或任何其他原因?
能否告诉我们您的观点? 我们希望FG的频率达到1KHz。 (表示RPM =(1KHz * 60)/ 6 = 1万rpm)
BestRegards
Na Na,
很抱歉耽误你的时间。 在假期活动中丢失消息。
1.要发生错误锁定,FG频率必须接近内部时钟频率。 它是内部时钟频率,可能因+/- 30 % 而异。 因此,电机可能在时钟频率+/- 30 % 范围内不进行错误检测的情况下工作,这会带来您可能会看到错误锁定检测的风险。
2.是的,任何多个时钟频率都可能导致错误锁定检测。 由于1kHz靠近时钟频率的中心,因此很可能是达到SLVA778中所述的错误锁定检测。
谢谢!
Brian