This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8704:它能否控制具有相当不同特性的电机?

Guru**** 2373000 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8704, DRV8302, DRV8301, DRV8303, DRV8320, DRV8323
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/660558/drv8704-can-it-control-motors-which-have-quite-different-characteristics

部件号:DRV8704
主题中讨论的其他部件: DRV8302DRV8301DRV8303DRV8320DRV8323DRV8432

在我浏览数据表时,两个电机之间似乎有许多寄存器是通用的,因此两个电机的设置(如放大器增益,停用时间,消隐和衰减)是相同的。  这可能是我们无法接受的,因此我想确保正确解释数据表。  这是真的吗?  我们更喜欢使用两个独立的电动机控制器,但我们的电源额定电压为48 V,因此考虑到公差和噪声,我们是最大电压高于50 V的控制器,因此我们只有很少的选择。

谢谢!

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott:

    您正在正确解读数据表。 DRV8704用于驱动两个特性相似的电机。

    如果两个电机之间唯一需要的差值是电流调节,则可以通过更改感应电阻器来实现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Rick。  是否有任何其他IC可以在我们的高电压下工作来驱动单个电机?  电机电流非常高,高达7 A,因此我们需要一个控制器,而不是集成驱动器。

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott:

    我们有几个BLDC栅极驱动器,可能会被使用:

    DRV8301,DRV8302和DRV8303
    DRV8320和DRV8323

    DRV8320和DRV8323有多种变体可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您建议使用BLDC驱动器来安装拉丝电机? 难道我们不会以某种方式欺骗它吗? 我还应该注意,我们驾驶的其中一件事不是电机,而是热电加热器/冷却器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott:

    如果BLDC栅极驱动器没有内置算法,则可将其用作三个半桥驱动器。 提到的设备没有内部算法。

    仅供参考--我们最受欢迎的热电加热器/冷却器设备之一是DRV8432。 它可以在并行模式下操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Rick,我会进一步研究这些。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott:

    谢谢,如果您有任何疑问,请告知我们。