This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605EVM-CT:验证DRV2605EVM-CT的某些信息

Guru**** 2368810 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605EVM-CT, DRV2605, DRV-ACC16-EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/660266/drv2605evm-ct-verify-some-information-for-drv2605evm-ct

部件号:DRV2605EVM-CT
主题中讨论的其他部件: DRV2605DRV-ACC16-EVM

大家好,

客户使用DRV2605EVM-CT。 现在,他有一些问题需要验证,如下所示:

问题1. 有关图23。 《用户指南》中的DRV2605未滤波波,如何测量 加速计波形

通过使用DRV2605EVM? 我在  DRV2605EVM中找不到加速器引脚。

问题2.  

  

在本文档中,客户希望了解如何测量 响应时间和振动强度(这两个参数)

本 文档中提到的。

问题3.      

这是一个中文版的文件,因为我找不到英文的文件。 在本文档的第13页,客户  

如果 质量不同,则图5波形会不同。 请检查以下附件  

对于图5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    1.使用DRV-ACC16-EVM测量加速度。
    2.响应时间是从发出GO信号到输出开始驱动信号的时间测量的。 这可以通过监控I2C线路和输出来测量。 振动强度由1号中提到的加速计测量。
    3.加速度受质量的影响,是的。 这与物理,F=m*a或力等质量时间加速度有关。 上帝抵抗军的部队将根据上帝抵抗军的类型保持一致。 因此,如果质量增加,加速度将降低。 波形的长度仍然相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kelly,

    感谢你的帮助。 我还有一些问题如下。

    问题1. 客户需要测量EVM用户指南中的Figure 23波形,

    然后,他需要使用DRV-ACC16-EVM测量加速波形并使用DRV2605EVM-CT
    测量(OUT +- OUT -)波形和输入信号波形。 输入信号输入到输入/三角引脚。

    我的理解是否正确? 或者如何测量EVM用户指南中的Figure 23波形?

    问题2. 您说的Go信号是什么?

    问题3. 对于上图所示的zhca605文档的图5,如果客户使用不同的LRA,

    那么,图5波形将会不同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    问题1. 此输入信号来自TRIG针脚。 设备在闭环RTP模式下运行,触发器设置为电平触发器模式。 绿线是三角销。 蓝线来自DRV-ACC16-EVM;此EVM有3个轴,因此您需要选择正确的轴。 用户指南包含详细信息。 DRV-ACC16-EVM的输出采用交流耦合并在我们的示波器上进行了滤波。 橙色线是在DRV2605的输出上测量的(OUTP+)-(OUTP-)的数学函数。

    问题2. 您可以在DRV2605数据表的7.4 Tm3中了解Go位的操作。

    问题3. 波形将相同,但加速度量将根据LRA,质量以及加速计的安装方式而变化。