This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.097万EVM:选择正确的评估板

Guru**** 2377000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/660528/drv10970evm-selecting-the-correct-eval-board

部件号:DRV1.097万EVM
主题中讨论的其他部件: DRV1.097万

您好,

我在论坛中搜索过,但找不到可靠的答案,所以我希望我的帖子不会重复。

我有一个应用程序,目前我有一个刷式直流电机,我想用 带霍尔传感器的3相BLDC替换它。 规格如下:

-汽车应用(12v DC,范围11-5V)

-当前电机的PWM速度控制,希望将该信号重新用于BLDC

-拉丝电机的电流消耗最大约为2A 预计BLDC将会更低(只需在此猜测)

- BLDC为42BLF01,17vDC标称值,无负载转速为1万rpm,额定扭矩= 0.063 N-m,反电动势常量= 1.79 V/kRPM

我的问题是:我正在查看 DRV1.097万EVM,但不确定它是否是正确的评估板来证明替换电机。 您是否对合适的主板有建议? 我的目标是:a)证明替换电机,B)将其用作制造的参考电路设计。

提前感谢您的帮助!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian,

    是的,DRV1.097万EVM是检查从BDC电机到感应BLDC电机的转换的理想选择。 电流峰值容量为1.5A,但正如您所说,BLDC消耗的电流应低于您的BDC解决方案。

    但请注意,DRV1.097万不具备汽车认证资格。

    祝您好运,

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒,谢谢! 是否有"自动合格"替代方案? 我们谈论的是旧车(1990年之前),所以不确定这是否真的重要。 大多是好奇的。
    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian,

    不,我们的团队目前没有霍尔传感器BLDC电机驱动器的自动认证版本。

    谢谢!

    Brian