This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:用于LRA的开环和闭环

Guru**** 2366860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/660348/drv2605l-open-loop-and-closed-loop-for-lra

部件号:DRV2605L

我刚刚开始使用带有LRA振动电机的DRV2605L,我有几个问题。

1)在RTP回放模式下,LRA是否可以在闭环操作中操作?

2)有一个寄存器设置来确定它是带ERM的开环还是闭环,但我找不到对应于LRA的。 如何将设备设置为在LRA模式下以开环或闭环运行。

3)由于LRA中的开环具有自动共振跟踪功能,以及启动和制动时的超速,因此使用LRA振动电机时,在开环模式和闭环模式下操作有何区别。

提前感谢您的帮助

Regads,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben,您好!

    请在下面查找我的输入:
    1)在RTP模式下,LRA可以在自动共振和开环模式下工作。 您应该阅读Control3 (地址:0x1D)位0的描述。

    2)请参阅 Control3 (地址:0x1D)位0。
    3)自动共振和开环是不同的模式,请参阅前面的答案。 您还可以阅读数据表的以下部分以了解更多信息:
    8.3 3针对LRA的开环操作
    8.5 1用于LRA的自动谐振引擎编程

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器