This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8880:即时故障状态

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8880
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/653013/drv8880-immediate-fault-condition

部件号:DRV8880

我有一个新的主板设计,我正在尝试调试DRV8880为什么会立即出现故障。 如果我在故障引脚上切换使能引脚和触发器,我可以看到它是3.3V且小于3us。 我已经测量了所有引脚电压,我看不到零件出现故障的任何原因,但每次我通电或切换使能引脚时,它都会立即出现故障。 也许我的设计中有一些我没有看到的错误? 我已将原理图和规格附在正在使用的电机上。

下面是我在每个引脚上测量的内容

名称 针脚编号 电压(V)
整套 1. 0.133
CPH 23.4
VCP 3. 35.7
虚拟机 4. 23.9
AOUT1. 5. 0
AOUT2 7. 0
AISEN 6. 0
BOUT2 8. 0
BOUT1 10. 0
BISEN 9. 0
ATE 13. 3.3
参考电压 14. 1.05
V3P3 15. 3.3
太好了 16. 0
nSLEEP 17. 3.3
n故障 18. 0
12月1日 19. 0
DECAY2 20. 0
启用 21. 3.3
目录 22. 0
步骤 23. 0
M1 24岁 0
M0 25. 0
TRQ1 26. 0
TRQ0 27. 0

e2e.ti.com/.../SonanuTech_5F00_V3.pdf

e2e.ti.com/.../PK245_2D00_01AA_2C005F00_StepperMotor.pdf

提前感谢!

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,George,

    是否填充了D1到D4? 如果是,您的问题可能会存在。 看来方向应该反转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿,Rick,是的,他们都是人。 假设他们错了,为什么会导致故障,所消耗的电流是否为零
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,George,

    当输出启用为高电流时,电流可能会超过过电流限制并禁用输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在想到了这一点,这就有道理了。 我会尝试将它们熄灭,然后在没有它们的情况下运行,如果这起作用,我会切换极性。 我知道我从一些参考设计中偷走了这一点,但我不记得在哪里。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好了,把那些人赶走是成功的,所以感谢你抓住这个,虽然我确实需要找到我看到的参考,使用它们。 我现在可能需要打开一个新的线程,因为现在我只能在发送脉冲时听到马达发出呜呜声,我尝试了几种不同的步进模式,并确认ATE引脚高。