This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RS:1X PWM中的对齐模式。 如何进入

Guru**** 2366860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/660408/boostxl-drv8323rs-align-mode-in-1x-pwm-how-to-enter

部件号:BOOSTXL-DRV8323RS
主题中讨论的其他部件:DRV8323

我正在使用DRV8323SR旋转BLDC电机。  效果很好。  我们正在使用的电机没有位置传感器,因此我们添加了自己的传感器。  我们需要校准每个电机的位置传感器,因为位置磁铁可以以任何角度安装。  为此,我们需要将电机定位在0度并运行校准程序。  定位电机的一种方法是使用PWM对电机的一个支脚进行脉冲,并使其他2个相位下沉。  这将使电机在校准之前移动到我们需要的位置。

DRV8323数据表显示了一个表(表5),其中有一行称为“对齐”。  这正是我所需要的。  但是,数据表中没有其他提到如何进入此状态。

有人能告诉我怎么做吗?

谢谢。

账单

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可能有自己的答案。 我认为我需要要求INLA,INHB和INLB进入这一状态。 这将很困难,因为这些是3个霍尔效应信号,由位置传感器驱动。 所有这些都不是合法的立场,这可能是TI使用这种组合的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bill,

    要进入对齐状态,请在DRV8323RS的输入处设置INLA = INHB = INLB = 1。

    对齐状态可用于同步1x PWM (表4)或异步1x PWM (表5)模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bill,

    您回答正确。 这可能很困难,但在以下情况下可以做到:

    MCU正在读取霍尔效应信号并提供1x PWM输入或
    外部电路与来自1x PWM输入的三个霍尔效应信号串联,允许禁用霍尔效应信号,并允许上拉将1x PWM输入设置为高电压。

    如果考虑后者,TI FemtoFTS (如CCSD1.3381万F4)由于其尺寸和性能,是一个很好的选择。