This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:用于BOOP-DRV8711和MSP430G2553的GUI Composer

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, MSP430G2553
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/652752/drv8711-gui-composer-for-boost-drv8711-and-msp430g2553

部件号:DRV8711
主题中讨论的其他部件: MSP430G2553

您好,

我是这里的新人,我曾多次寻找解决方案,但不幸未能成功。

我正在尝试运行BOOST-DRV8711来旋转我的DC拉丝电机。 直到现在,我还不能通过启动板 F2.8069万 (Matlab,Simulink和GPIO信号)将其带入生活,所以我购买了启动板MSP430G2553,它只需使用GUI Composer软件即可轻松运行。

现在,我正努力解决这些问题:GUI中屏幕上的所有项目都使用交叉索引进行签名。 这是什么意思?

照片已附加。

非常感谢

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    您是否使用提供 的固件对MSP430 Launchpad进行了编程?  MSP430 Launchpad不会预编程,因为它是通用评估板。

     此操作的步骤在用户指南的4.2 部分中,这两种类型 的错误通常表示430没有响应GUI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    非常感谢。 它最终起作用。 我又花了几个小时重新安装CCS,但现在GUI可以工作。 现在我想尝试使用F2.8069万启动板来运行BOPBOP-DRV8711,作为一个具有输出信号的独立驱动程序。至少几个月后我知道主板没有损坏。


    祝您度过美好的一天,祝您新年愉快

    谢谢你

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我尝试重新加载固件,现在尝试调试时,我正努力解决此问题。

    无法初始化目标CPU:
    无法以9600波特打开COM51:打开:系统找不到指定的文件

    有什么想法吗?

    非常感谢

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:
    请阅读以下帖子 e2e.ti.com/.../37.3131万
    希望这能解决您的问题。 谢谢你。