This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8704:DRV8704 - OCP刀头套件'1'当我急剧改变电动机的方向时

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8704
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/659836/drv8704-drv8704---ocp-bit-set-1-when-i-change-direction-of-motor-sharply

部件号:DRV8704

您好!

我的DRV8704有问题。 我设计了PCB。 我按照DRV8704技术文档中的建议进行了所有连接

VM = 12.6V

FET = IRF3205 (双H桥)

电机=带75:1齿轮箱的Tamiya 540

无负载电流= 1.2A

最大扭矩= 12 kg ・cm (6.32A/185rpm)

问题是OCP位设置为'1',当我急剧改变电动机的方向时,故障LED亮起,电动机禁用。 我知道它需要高电流,但它不高于IRF3205的高电流。

我更改了OPTH数据'11',但它仍然有同样的问题。 我该怎么办。

请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Battulga,

    在OCP故障发生时,您能否提供FET VDS的范围捕获?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick Duncan,您好!

    感谢您的回复,

    现在我还没有示波器。 我现在无法提供范围捕获,这是一个问题。

    另一个问题是,我使用SPI通信读取状态寄存器, UVLO位一直是'高'的,但 FAULTn引脚没有被驱动 到低电平。我不知道为什么?

    我在电机输出上使用方向LED,我将衰减模式更改为快速衰减,同时有方向LED亮起,电机运行缓慢。  

    我认为它的配置可能是这样的

    你有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Battulga,

    另一个问题是,我使用SPI通信读取状态寄存器,UVLO位一直处于'高'状态,但FAULTn引脚未被驱动为低电平。我不知道为什么?

    您是否写了0来清除该位?

    "我在电机输出上使用方向LED,我将衰减模式更改为快速衰减,同时有方向LED亮起,电机运行缓慢。"

    您能澄清吗? 您选择了什么衰减模式? 什么是电动机工作缓慢?