This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8818:大容量电容和充电泵问题

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8818, DRV8886AT, DRV8886ATEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/651873/drv8818-bulk-capacitance-and-charge-pump-question

部件号:DRV8818
主题中讨论的其他部件: DRV8886ATDRV8886ATEVM

你好。 我正在使用DRV8818进行模块设计。 在应用程序测试过程中,原型出现故障,VM/GND之间短路,VDD/GND之间短路。 我重复了两次实验,结果相同。 我正在尝试了解失败的模式。

我最好的猜测是大容量电容不足。 印刷电路板非常小,所以我只能安装20uf。 数据表的9.1 部分简要介绍了"系统如何通过电压变化响应过大的电流需求"。

我正在尝试了解设备损坏的方式和原因。 是否有关于此故障模式,内部功能原理图或DRV8818案例研究的任何信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dean:

    这些类型的故障通常是由于电气过应力造成的。 原因可能有所不同,但根据您之前的开机自检,可能是在关机过程中。

    当器件断电时,当输出被禁用,电流流经输出FET的主体二极管时,将会出现一个点。 这会导致VM电压升高。 如果大容量电容太小,则VM电压可能会超过绝对最大电压。

    您的虚拟机是什么?使用的满量程电流是多少? 您使用的步速是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VM = 12伏
    满刻度电流= 1.25 安培
    步进速率=10 RPM =267 Hz,1/8微步进
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dean:

    建议在断电时检查电压峰值。 您还应检查以确保电流在1/8模式下得到正确调节。

    如果空间是一个限制因素,则其他设备会更小,但功能相似,所需的组件也更少。

    DRV8886AT是一个很好的选择,因为您不再需要两个外部电流感应电阻器或所有相关的Rs和Cs。 这将为更大的散装电容器腾出空间。

    如果您有兴趣,可在线购买DRV8886ATEVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在最新的原型中将大容量电容从20uf增加到66 uf。 到目前为止没有问题。

    是否可以在非常靠近VM引脚的位置添加整流器二极管? 数据表显示vmx最小值为-mV 0.3。 其目的是添加二极管,以防止超过300mV的负电压峰值。 (二极管VF小于200mV。)


    我正在为未来的喷射器寻找DRV8886AT。 令人惊叹的芯片,具有许多功能。 绝对为大容量电容提供更大的空间,同时还能节省成本。

    唯一的缺点是峰值电流。 我的目标是以3.4 安培满刻度驱动NEMA 34电动机。 我的PCB的旧版本运行良好。 PCB使用PowerPeg散热连接器来保持DRV8818的冷却。 当我试图通过移除电容器来缩小PCB时遇到了问题。