This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRV2624:我们需要DRV2624的Linux驱动程序

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2624
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/652151/linux-drv2624-we-need-linux-driver-for-drv2624

部件号:DRV2624

工具/软件:Linux

尊敬的团队:

 我们是否有适用于DRV2624的Linux驱动程序?

客户使用的平台如下所示。

SoC:Quectel SC-20模块中的Qualcomm MSM8909

操作系统:Android 7.1 ................................................................2.

Linux内核:3.10 .........49.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    我们在以下位置提供了Android驱动程序:git.ti.com/drv262xsw-android

    另请查看上一 篇E2E帖子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    很抱歉,我的回复很晚。
    我们提供Android驱动程序,网址为 :git.ti.com/drv262xsw-android

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器