This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2604:查找马达

Guru**** 2366860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2624, DRV2625, DRV2604
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/652307/drv2604-seek-the-motor

部件号:DRV2604
主题中讨论的其他部件:DRV2624DRV2625

如果此驱动器能够驱动 线性振动电机(iPhone和我观看的电机中使用的电机),我想寻求您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,感谢您在我们的E2E论坛上发布内容。 是的,DRV2604可以驱动这种上帝军。 此外,较新的DRV2624或DRV2625可以驱动这些类型的LRA。