This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:调整DRV8711

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/652375/drv8711-tuning-drv8711

部件号:DRV8711

你好!

我们正在开发由DRV8711和外部MOSFET驱动的高压实验室泵(我们选择 了SUD50N04-8m8P MOSFET)。 电动机为POWERMAX II p22nrxc-lnn-nS-02 (根据数据表,额定电流为每个绕组3.1A,绕组电阻为1.56欧姆,绕组电感为3.9 MH)。 电源电压为24V。

根据数据表,电流感应电阻器为0.05欧姆,低侧栅网中有100欧姆系列电阻器。

我正面临着电机扭矩问题-当我提高电流时,电机开始过热,但扭矩没有增加,而且还不够。

我不熟悉步进电机的理论,我也不清楚驱动器的调整。 请你帮我调整一下吗?

有一件事是Fery让我感到困惑-我在电流感应电阻器上看不到任何正弦信号。

随附原理图。

e2e.ti.com/.../rs485_2D00_pump.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Oleg,

    什么是寄存器设置?

    您能否通过4 X微步进速率步进提供电流感应电阻器的范围捕获。 因此,对于1/32微步,请显示128步的感应电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回答。

    事实上,我今天做了一些实验,意识到应该根据旋转速度调整Toff设置。 因此,我将0x20设置为低速旋转,大约3000刻度步长周期(使用16MHz基本时钟,假设电动机带1到3减速齿轮,因此每次旋转有600个完整步长,1/64微步长设置),将0x00设置为250刻度步长周期,这对于工作来说已经足够了。 另外,TDEAY也减少到0.5us左右。  

    通过这些设置,我获得了可接受的连续旋转速度性能,因为泵在低速时持续工作,压力为3000 psi,在高速时为2200 psi。 但是,当转速高于每步250刻度时,即使没有任何压力,电机也会开始停转。

    不幸的是,我现在不能显示任何确切的登记值,因为我已经离开了办公室,因为现在已经是晚上了,但明天会这样做,关于范围波形也是如此。

    我看到的一件事是系统的行为非常不可预测-我可以获得非常高的扭矩,但波形变得像锯一样清晰,马达声非常高,而且板中的噪音也变得很冷。 或者,我可以使用较小的扭矩实现低噪音操作的平稳性(不管怎样,当波形变为正弦时,扭矩最低)。 不管怎样,这里的关键参数是toff,它应该是小的,以产生良好的扭矩,但足够大,以产生更小的噪音和声音。

    我不知道驱动器寄存器中的良好设置,因此我将其保留为默认状态。

    需要在线调整寄存器才能正常运行。 单头柱塞泵需要复杂的非线性速度曲线以获得最佳性能,即重新加注阶段需要非常高的移动速度(但它有助于弹簧),但泵送阶段应该较慢。 因此,理想情况下,每个步骤的步长都应调整,我担心SPI事务可能太慢,无法在每个步骤中进行。 此外,泵由外部控制,因此可以随时更改速度(实际上是流速)。

    我将在明天提供当前的寄存器设置和示波器(但莫斯科时间,即GMT+4)。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我阅读数据表时,我意识到选择的MOSFET (其总栅电荷为16 NC,Qgd 4.5 NC)由于栅电荷极小,不是一个好选择。 我应该选择栅电荷约为50常闭的MOSFET,对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    获得最佳结果的条件是:

    模式= 2

    DTIME =3

    TBLANK = 0x20

    TDECAY = 0x10 (默认,未调谐)

    DECMOD = 5

    Toff = 0x05

    TDRIVEN = TDRIVEP = IDRIVEN = IDRIVEP = 0

    高速时的波形:

    中速:

    低速: